This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:Uniflash 问题文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281611/tms320f28377d-problem-fileloading-with-uniflash

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

Hello Support -团队、

实际上、我在使用 TMS320F28377D 将文件加载到最新系列的电路板上时遇到了问题。

我们在过去几年制造了几百块板、没有任何问题。

`m、我们设置了一个新的50pcs 系列、我无法对其中的一个进行编程。

当我把一个旧的人从盒子里取出时,它就像所有已知的一样工作。

在我的尝试中,我认识到零件在光学上是相当不同的。

也许您可以检查一下吗?

一个"旧"一个正在工作

一个"新"一个不工作

此外、我还附加了 Uniflash 的错误消息:

e2e.ti.com/.../Error_5F00_TMS320F28377D.txt

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    尝试使用 CCS 对"坏"批处理中的其中一个器件运行 JTAG 连接测试。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    请在此处发布结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JTAG_2D00_Test.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 基本 JTAG 连接似乎没有问题。 如果问题仅发生在新批次中、则可能不是工具问题、而是特定于该批次的问题。

    我会提请器件专家注意该主题、以获取进一步的帮助。

    坦斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的评分  我们将在下周早些时候查看并与您联系。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这些其他信息可能有助于:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您提供更多信息。 专家将在下周三回来。

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我查看了您提供的错误日志-我可以说闪存插件尚未开始任何操作。  这不是闪存编程问题。  错误日志显示目标没有电源。 您是否确定新旧板/电源没有任何差异?

    如果不是闪存、您是否能够将代码加载到 RAM 并成功执行?

    谢谢。此致、
    瓦姆西