This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F28386D 的 C2000闪存写入操作失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275319/tms320f280039c-c2000-flash-write-operation-failure-of-tms320f28386d

器件型号:TMS320F280039C

您好!

在为 C2000创建软件时、我注意到了一些奇怪的行为、请问您能不能给我一些意见?

有一个过程需要从巨大的结构中获取数据、结构非常大、如果扩展到 RAM、则无法扩展、因此它被放置在闪存区域 FLASH8部分的一个段中。 。

*大小: 65536字节,所以100% FLASH8使用的区域

编译成功、链接器可以写入而不会出现任何错误、因此放置本身似乎没有问题。 但是、在我们继续调试时、数据可能没有写入 FLASH8。

似乎可以从 CCS 读取、但读取4个字节时返回"0xFFFFFFFFF"。

即使您尝试将其清除为0、情况也不会改变。
有可能得到任何意见吗?

谢谢。

科诺