This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS302F28035

Guru**** 3013470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284290/tms320f28035-tms302f28035

器件型号:TMS320F28035

尊敬的女士/先生:

我们采用 F28035来设计微型逆变器代码与 TI 参考设计、对于采用双降压结构的逆变器部件、一切都进展顺利。 但我们发现、如果20us 主中断28035没有足够的空间写入代码且 DSP 将被停止、那么我们要了解 TI 是否有推荐的解决方案来解决20us 问题、我们请尝试使用第2次 AD 采样、 但问题无法解决,你 konw 我们需要添加一些代码在此期间?  

此致、

CF Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议您使用 CLA 进行一些计算。 您最好使用最新的100MHz 或更高频率的 MCU 来编写代码、Pls 请参阅 TI.com 了解详情