This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:T100

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-02002, PMP21495, PMP21999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280431/tidm-02002-t100

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: C2000WAREPMP21495PMP21999

左图为T100变压器在C2000Ware_Digital 表解决方案 SDK_5_00_00_00\tidm_02002\硬件中的示意图,右图为TIDM 表02002参考设计中T100变压器原理图。两张图片不一致。左图是CLLLC结构,右图是CLLC结构。请问其中之一是否错了?此外,T100的匝数比在这两个图片上也不一致,一个是8:6,另一个是8:5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本 论坛仅支持英文查询。 您可以用英语发布您的问题吗?

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左图是 C2000_SDK_5_00_00_00\ Ware_Digital solution \TIDM_02002\硬件中 T100变压器的原理图、右图是 TDM-02002参考设计中 T100变压器的原理图。 这两张图片不同意。 左图是 CLLLC 结构、右图是 CLLC 结构。 其中一个是错的吗? 此外、这两张图片中的 T100匝数比并不一致、一张是8:6、另一张是8:5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位专家将很快与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这个团队目前正在研究这个问题、并会在我们研究文档时告诉您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    很抱歉耽误你的时间。 TIDM-02002有两个版本的硬件。 第一版是 PMP21495: https://www.ti.com/tool/PMP21495、该版本使用 Payton 提供的8:5匝数比变压器。 第二个修订版本是 PMP21999: https://www.ti.com/tool/PMP21999、它使用 Cyntec 的8:6匝数比变压器。

    Digital Power SDK 中的 TIDM-02002固件支持两种具有不同匝数比的硬件。

    此致、

    余盛阳