This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:询问 SPI 主器件协议设置、奎特;写入 TX 数据和奎特;以及奎特;连续 TX 数据和奎特;

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284201/tms320f28335-enquiry-about-the-spi-master-protocol-setup-write-tx-data-and-continuous-tx-data

器件型号:TMS320F28335

大家好。 我想知道"写入 TX 数据"和"连续 TX 数据"的含义是什么吗?

我在 SPI 主模式下接收数据时遇到问题。 希望您可以 为 解决此问题提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我认为您要求澄清 "持续"和非持续传输数据(如果我错了、请随意更正)?

    两者的主要区别在于 SPIFFCT[TXDLY]位、在使用 FIFO 模式时可以配置数据传输的延迟。 添加延迟将导致字的非连续传输(这意味着在传输数据字之间会添加一些延迟时间)、而没有延迟则会导致字的连续传输。 器件 TRM 的第节对此进行了进一步说明。 9.3.7 SPI FIFO 说明 以及部分中的寄存器字段说明  9.5.2.11 SPIFFCT 寄存器 。 下面是一个来自 9.3.7

    如果您有更多问题或在解决 SPI 接收问题时需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    艾里森