This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:同步采样

Guru**** 2589810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284049/tms320f2800137-simultaneous-sample

器件型号:TMS320F2800137

您好,专家:

在 datashhet 第1019页中、如下所示。 同步采样意味着什么?

AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 3;//SOC0将转换 ADCINA3

AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 19;//SOC0将使用20个 SYSCLK 周期的采样持续时间

AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 10;//SOC0将在 ePWM3 SOCB 上开始转换

设置已启用初始化设置。

ADccRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 5;//SOC0将转换 ADCINC5

AdccRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 19;//SOC0将使用20个 SYSCLK 周期的采样持续时间

AdccRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 10;//SOC0将在 ePWM3 SOCB 上开始转换

由于 设置已经闭合,如何实现  同时采样?这一节意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本节介绍如何通过在两个不同的 ADC 模块上并行转换、同时对两个不同的通道采样。 在此示例中、ADC-A 和 ADC-C 均配置为从 ePWM3 SOCB 接收触发信号、而且两种 SOC 配置都具有相同的 ACQPS 设置。 ADC-A 配置为对 A3进行采样、ADC-C 配置为对 C5进行采样。 当来自 ePWM3 SOCB 的 SOC 触发信号到达时、两个 ADC 将同时开始采样、转换应该以同步方式同时进行。

    希望这能为您澄清一下。

    此致、
    伊袋