This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C-Q1:有关 M 内核软件触发中断请求的问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281537/f28m35h52c-q1-issue-about-m-core-software-trigger-interrupt-request

器件型号:F28M35H52C-Q1

大家好、

spruh22i_Concerto F28M35x 技术参考手册(修订版 I)

1. P 1627  25.5.27软件触发中断(SWTRIG)寄存器、偏移量0xF00

IRQ 的编号可高达 91 ,但是只有 6位 所代表的吗? 您可以进一步解释一下吗?

2. P 1587  表24-17. 中断(续)

为什么没有 IRQ43?

3、此外、TRM MPU 子章节提到"在这些器件上禁用了此功能。"、但我的客户也可以在 CCS 中找到该寄存器。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

       我需要联系我们的设计团队、澄清一些问题。 请给我几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线关闭。