This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137的并行通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283070/tms320f2800137-parallel-communication-of-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137

您好!  

我想使用 TMS320F2800137的30引脚 GPIO 执行并行通信。 我们认为实施方案本身是可行的,但如果有任何问题,您能告诉我们吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的提问。 "并行通信"是什么意思? 是否有特定的协议?
    无论哪种方式、只要保持 GPIO 的最大开关频率(如数据表中所示)和其能够承受的 I/O 电压电平、理论上就可以使用 GPIO 实现任何您想要的协议。

    此致、

    文斯