This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:同步锯齿(斜坡)生成

Guru**** 2671165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284631/tms320f280049c-synchronised-sawtooth-ramp-generation

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKC2000WARE

大家好!



我正在为我的项目构建自定义控制。 我将 TMS320F280049C 与 TMDSHSECDOCK 一同使用。 此外、我将 PSIM 与 SimCoder (F28004X 目标)配合使用、以构建块、进行仿真、并将代码导出到 CSS。  

我需要将比较器锯齿状信号与输入交流信号同步。 因此,我不能使用 PSIM>SimCoder 中定义的 PWM 模块。

有人知道通过构建同步斜坡来 制作我自己的比较器的方法吗?  通过在 CCS 中编程或在 PSIM 中集成来实现。

等待您的答案。  

此致、  

Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    感谢您的耐心等待。

    我一有更多信息就会回复您。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好、正在等待您的回答。  此致、Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    斜坡发生器的唯一同步信号是 来自 ePWM 模块的 EPWMSYNCPER。 一种好的解决方案可能是将内部比较器和 DAC 与1.65V 阈值的正弦波配合使用。

    您可以按如下方式减小 ADC 的正弦波(假设正弦波的振幅为3.3V):

    3.3V 正弦波= 3.3V 至 ADC

    0V 正弦波= 1.65V 至 ADC

    -3.3V 正弦波= 0V 至 ADC

    然后、您可以使用 ePWM 中的时基子模块生成 EPWMSYNCPER。

    更好的解决方案是使用另一个比较器、并将正弦波形与基准1.65V 进行比较、然后将比较器的输出传递到 ePWM 模块以生成 EPWMSYNCPER。  

    此致、

    哈迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hadi、我很感谢您的回答。  

    我已经阅读了手册中关于 EPWMSYNCPER 的内容。 有任何示例或您可以提供一些关于如何设置与 EPWMSYNCPER 同步的示例?

    此外、如果有一些关于如何使用 PSIM SimCoder 实施的附加信息/示例、我将不胜感激、因为该软件大大简化了编程过程。

    此致、  

    Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    C2000Ware 目录中有一个 EPWM 同步示例(epwm_ex3_synchronization):

    C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28004x\examples\epwm

    关于 PSIM SimCoder、TI 不提供任何示例或指南来说明如何使用。

    此致、

    哈迪