This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812:SM320F2812GHHMEP

Guru**** 2579735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284905/sm320f2812-sm320f2812ghhmep

器件型号:SM320F2812

您好!

我正在寻找 MPN SM320F2812GHHMEP 球的成分。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第154页(www.ti.com/lit/SGUS051)显示了铅/焊球涂层为 SnPb。 我想你在问球的组成。 我需要联系我们的封装团队。 请给我几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类信息通常可以在 https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=SM320F28335上找到。 但是、我无法获取此部件号的信息。 我正在研究其中的原因。 您能告诉我您在何时购买这些设备吗? 如果您愿意、您可以通过私人消息回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过代理商购买了此商品。

    在 XRF 测试中、实验室发现焊球成分为47% Cu、20% Sn, 20% Pb。

    Im 试图理解是否这是典型的这个设计或我是否应该看到成分的63/37作为一个含铅的部分?..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是焊球的成分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、另一个注释是、连接球的衬底/胶带包含 Cu、这可能是您在 XRF 测试中发现铜的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到47%的铜是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    请您与我分享一下 组合的来源 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否合理地找到47%的纯铜?...

    遗憾的是,我们无法对此发表评论。

    您能不能与我分享 构图的来源吗 ?

    这来自我们的内部规格。