This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:如何测量 ADC 的 PSRR

Guru**** 2529760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285014/tms320f28374d-how-to-measure-psrr-of-adc

器件型号:TMS320F28374D

大家好、

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28374d.pdf P 104 8.10.1.2.2 ADC 特性(16位差分模式)

如何测量 ADC 模块的 PSRR?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    PSRR (电源抑制比) 通过改变电源信号来引入噪声来测量传播到 ADC 的噪声:

    1. 可将200mV 的低频(1kHz)和高频(1 MHz)噪声信号施加到电源轨
    2. 注入噪声信号的输入振幅测量为
    3. 在直流电压上执行 ADC 转换;通过计算 ADC 结果的 FFT 来测量输出幅度
    4. 然后、抑制比计算为输出振幅与输入振幅之间的比率、

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的帮助!

    因此、ADC 模块的 PSRR 会影响电源轨的噪声对 ADC 转换的影响。

    您能否进一步解释"直流/直流转换器"、 响应改为正弦波?  与"800kHz 下的正弦"有何区别?

    低频(1kHz)和高频(1 MHz)噪声信号(200mV)应用于电源轨

    1 MHz 来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您进一步解释"DC 响应改为正弦波?  与"800kHz 正弦"的区别是什么?

    不同之处在于性能;1kHz 到直流是近似的平坦衰减、在几百 kHz 以上滚降、因此我们在数据表中将它们分离出来、以强调这一点。

    1 MHz 来自哪里?

    1kHz 和1 MHz 区域表示波特图衰减、在1 MHz 区域、噪声衰减开始下降。