This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:引导至闪存是否支持外部闪存?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283180/tms320f28374s-does-boot-to-flash-support-external-flash

器件型号:TMS320F28374S

尊敬的香槟:

客户希望使用外部 SPI 闪存、并想知道他们是否将引导模式设置为引导至闪存、是否只能从片上闪存引导? 或者、是否有办法从外部 SPI 闪存(或其他 外部引导设备、如 SD 卡)启动?

谢谢!

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    否。 不支持外部闪存。 但支持外设。

    -Kedar