This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:我要同步两个 LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284955/launchxl-f280049c-i-want-to-synchronize-two-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

我想使用  LAUNCHXL-F280049C 生成模拟三相交流电压。

但是、 LAUNCHXL-F280049C 只能生成两个模拟电压。

这就是我购买两个 LAUNCHXL-F280049C 的原因。

因此、我想同步两个 LAUNCHXL-F280049C 并产生三相交流电压。

我将 PLECS 用作软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshimoto、

    我不熟悉 PLECS、但这可以通过 F280049C 上支持的任何通信标准来实现。 好奇、您希望生成的三相交流电压的频率是多少? 此外、您的容差是多少?  

    此致、

    本·科利尔