This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 示例工程编译器错误

Guru**** 2772655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284480/c2000ware-digitalpower-sdk-c2000ware-digitalpower-sdk-example-project-compiler-error

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

这是我第一次使用 CCS。

该工程是下面的示例工程:

但 编译器会报告以下错误:

Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您安装的是哪个版本的 SDK? TI.com (.exe)或 TIREXTM 我无法重现显示的错误、该工程是在我的末端生成的。

    您能否确认 CCS 应用程序或用户的帐户/驱动器存在适当的用户权限? 当 CCS 尝试生成项目时、我已经发现这是一个问题。针对少数用户。

    此致、

    小津野市