This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 SysConfig 写入 OTP 存储器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285513/tms320f28388d-writing-otp-memory-with-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、尊敬的 TI 成员:


我阅读了有关编写 OTP 的 TI E2E 主题、并且 还阅读了应用报告-SPRACN1。  

我想可以通过3种方法来编写 OTP。  

-有了 SysConfig,

-带 "Project Properties"->"Debug"->"Flash Settings"、

-与提到的代码片段应用报告 SPRACN1

我对  SysConfig 方法有疑问:

使用上述 DCSM 设置构建"led1_ex1_blinky"工程后、  将生成"dcsm.asm"和"dcsm.cmd"文件。  

这些文件是否足以写入 OTP?  

我们是否需要合并"dcsm.cmd"和现有的"2838x_RAM_Ink CPU1.cmd"文件?
我们是否需要合并"dcsm.asm"和现有的"f2838x_codestartbranch.asm"文件?

我们是否需要 向"leed_ex1_blinky.c"添加任何代码以写入 OTP 存储器(如 SPRACN1中所示)  

谢谢!

此致、

Mehmet.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    Unknown 说:
    这些文件是否足以编写 OTP [/报价]

    您 还需要2838x_RAM_Ink _CPU1.cmd。  dcsm.cmd 链接器命令文件用作项目所含现有 Flash/RAM 链接器命令文件的附录、这两个文件都是必需的。

    我们是否需要合并"dcsm.cmd"和现有的"2838x_RAM_Ink _CPU1.cmd"文件?
    [/报价]

    不、可以将它们分开。

    请看一下 DCSM 文件夹中的 DCSM 安全存储器分区示例、该示例演示了如何配置和使用 DCSM。

    谢谢

    阿斯温

    [/quote]