This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:代码编写 Studio 上的 FPU 设置

Guru**** 2585485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284375/tms320f28335-fpu-settings-on-code-compose-studio

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家:

我一直在使用自定义的 F28335电路板、我开发了一个算法、它可以正常运行。 该程序使用 IQMath 库和 IQNmp 命令将变量相乘。 我的怀疑是、如何确保程序使用微控制器的 FPU。 因为如果微控制器不使用 F28335的 FPU、则使用 IQMath 库进行乘法运算将不会发挥微控制器的全部潜力。

是否有任何设置或其他任何东西可启用 FPU?

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 将 IQMathLib.h 中的 MATH_TYPE 从 IQ_MATH 更改为 FLOAT_MATH。 这将使代码能够以浮点运算而不是定点运算运行、从而利用 FPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    如果我使用 IQMath、我必须在 CCS 上进行任何设置? 除了您建议的 iqmath.h 编辑内容外、是否还需要在 CCS 上完成其他设置?

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、没有 CCS 依赖。 CCS 只不过是一个 IDE。