This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CAN 收发器:TCAN1042DEVM

Guru**** 2849660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286360/tms320f28379d-can-transceiver-tcan1042devm

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TCAN1042DEVM

您好!

我要在 F28379D 板上使用 CAN 通道、 我正在寻找与此板兼容的 CAN 收发器。 我发现这个电路板、 TCAN1042DEVM、可以为我提供帮助。 请建议是否可以正常使用或我是否必须订购另一块电路板。

CANII 从 F28379D 向 TCAN1042DEVM 提供5V 电源?CAN