主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、先生!
您能否提供有关如何将 ADC 转换器与 TMS320F280025c 电路板连接的信息... 我想简单地解释一下...... 如何配置 ADC 转换器的引脚 ...please 提供了有关该转换器的任何文档
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生!
您能否提供有关如何将 ADC 转换器与 TMS320F280025c 电路板连接的信息... 我想简单地解释一下...... 如何配置 ADC 转换器的引脚 ...please 提供了有关该转换器的任何文档
您好!
我假设您要对其中一个 ADC 通道(例如:ADCINA0、A0)上的信号进行采样。 为此、您可以直接将信号源连接到 A0。 如果源具有高阻抗、例如如果源需要电压电阻分压器和滤波电容器、以匹配模拟输入引脚的信号电平、则可以使用运算放大器缓冲器进行阻抗匹配。
不确定要连接到 TMS32F280025c 板模拟输入的对象。 如果您可以将其发布在此处、我们可以提供有关如何连接信号的更多建议。
此致、
约瑟夫
尊敬的 Ragavendra:
技术参考手册(SPRUIN7B)和数据表(SPRSP45B)的 ADC 部分下提供了 SOC 和通道的 ADC 文档。 F28002x ADC 的摘要如下:
-有2个 ADC 模块
-每个模块有16个通道,但并非所有内部通道都是外部连接的。 2个 ADC 之间总共只共享16个外部通道。 有关特定器件可用外部通道的更多详细信息、请参阅数据表。
-每个 ADC 通道都可以连接到一个信号源。 该通道可以对直流或交流信号进行采样、并根据 ADC 基准电压转换为相应的数字值。 当使用一个2.5V 基准电压时、一个通道上2.5V 的输入将生成一个4095的数字代码。 ADC 输入上的较低输入电压将线性调节、超过2.5V 的较高输入电压将饱和至4095 (最大值)。
-每个 ADC 模块有16个 SOC。 SOC 将确定要转换的通道、采样时间和触发源。
我建议先介绍一些 ADC 基础知识:
•C2000Ware ADC 示例(在 TI.com 中提供)
以了解 ADC 的工作原理。 一旦您有所了解、我将推荐您参考我们的 FOC 资源、它可以为 FOC 实现提供更好的答案。
此致、
约瑟夫