This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285739/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、先生!

您能否提供有关如何将 ADC 转换器与 TMS320F280025c 电路板连接的信息... 我想简单地解释一下...... 如何配置 ADC 转换器的引脚 ...please 提供了有关该转换器的任何文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您要对其中一个 ADC 通道(例如:ADCINA0、A0)上的信号进行采样。  为此、您可以直接将信号源连接到 A0。  如果源具有高阻抗、例如如果源需要电压电阻分压器和滤波电容器、以匹配模拟输入引脚的信号电平、则可以使用运算放大器缓冲器进行阻抗匹配。

    不确定要连接到 TMS32F280025c 板模拟输入的对象。  如果您可以将其发布在此处、我们可以提供有关如何连接信号的更多建议。

    此致、

    约瑟夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想通过算法实现、因为我想将霍尔传感器连接到 ADC 覆盖物..如何将霍尔传感器与 ADC 转换器连接、而且我对 ADC 转换器没有充分的了解、这意味着 ADC 为什么具有通道以及 ADC 以及我们为何要为每个通道使用 soc 触发…… 为此、请提供您可能需要的任何文档、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragavendra:

    技术参考手册(SPRUIN7B)和数据表(SPRSP45B)的 ADC 部分下提供了 SOC 和通道的 ADC 文档。  F28002x ADC 的摘要如下:

    -有2个 ADC 模块

    -每个模块有16个通道,但并非所有内部通道都是外部连接的。  2个 ADC 之间总共只共享16个外部通道。  有关特定器件可用外部通道的更多详细信息、请参阅数据表。

    -每个 ADC 通道都可以连接到一个信号源。  该通道可以对直流或交流信号进行采样、并根据 ADC 基准电压转换为相应的数字值。  当使用一个2.5V 基准电压时、一个通道上2.5V 的输入将生成一个4095的数字代码。  ADC 输入上的较低输入电压将线性调节、超过2.5V 的较高输入电压将饱和至4095 (最大值)。

    -每个 ADC 模块有16个 SOC。  SOC 将确定要转换的通道、采样时间和触发源。

    我建议先介绍一些 ADC 基础知识:

          •C2000 Academy - ADC

          •C2000Ware ADC 示例(在 TI.com 中提供)

    以了解 ADC 的工作原理。  一旦您有所了解、我将推荐您参考我们的 FOC 资源、它可以为 FOC 实现提供更好的答案。

    此致、

    约瑟夫