This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:某些(已定义) CTR== PRD 事件的 ADC 过采样

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285326/tms320f280045-adc-oversampling-for-certain-defined-ctr-prd-events

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我要将我的 ADCA A2配置为过采样。 如下图中的概念图所示。

我想将 EPWM1用作16kHz PWM、借此、我想在 ctrA =PRD 事件发生时使用 SOCA 事件对 ADC 输入 A2进行过采样。

然后使用 EPWM2作为4kHz PWM、在 CTR 为零中断的情况下、计算 SOC0至 SOC3的 ADC 结果寄存器的平均值。

问题是->如何根据 Ctr == PRD 事件而不是逐个顺序配置过采样 ADC。 (如参考手册中的13.4.2对 ePWM 触发器的过采样转换->所述)。

(在 EPWM1SOCA 触发事件时、我不能使用中断子例程):  

任何投入 和想法都将是非常感激的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请看一下 C2000Ware 示例下的示例 adc_ex12_BURST_MODE_OVERSAMPLING。  这使用突发模式来触发来自 PWM 的 ADC 转换、这样、当计数器达到周期时、EPWMSOC 会在 ePWM 周期内针对 x2、x4和 x8过采样触发 SOC 的连续转换。  它应该能满足您的需求。  给示例一个镜头、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的意见。 我有一个特殊的要求,在 CTR =prd 事件的注意4周期。 然后在我的下一个中断时读取数据并求平均值。 您的建议和突发模式示例无法满足我的要求。 在发布之前、我查看了所有可用的示例、以确保我没有提出多余的问题。

    再次感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、明白。  我将查看当 CTR = 0时如何在 EPWM2上生成 ISR。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以将 EPWM2配置为在 CTR = 0时生成中断。  首先、使用函数 ePWM_enableInterrupt 启用中断、然后使用 ePWM_setInterruptSource (EPWM2_base、ePWM_INT_TBCTR_ZERO)对事件 CTR=0启用中断。  然后、您可以在 ISR 中进行 SOC0-SOC3的结果累加(然后将结果右移2位)以进行平均计算。  务必清除并确认中断以防止溢出、

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的回复、  

    实际上、我可以生成 ePWM 中断并计算平均值、我面临的主要问题是在每个 CTR==PRD 事件中触发 SOC0至 SOC4。 我想出来了、正如你建议的、使用突发模式 、然后使用轮询模式的运行、我基本上可以实现。 将测试它并在此处让您知道。  

    您的回答确实让我朝着一个方向发展、我只希望不是连续的 SOC、而是发生 CTR =PRD 事件。  

    非常感谢您的意见。  

    真的很感激  

    此致
    深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、希望您的结算能找到您想要的结果。  如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    约瑟夫