This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:NVM

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285675/tms320f28386d-nvm

器件型号:TMS320F28386D

F28386D 是否具有 EEPROM?

或者数据闪存、可以像 EEPROM 那样进行仿真?

用于在断电前存储数据、然后在上电后读取存储的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    没有任何专用的 EEPROM 数据闪存。  但是、您可以根据需要为数据分配任何扇区、并使用闪存 API 来模拟 EEPROM。

    我们将在十一月底发布用于 F28P65x 器件的 EEPROM 仿真驱动程序-您可以根据需要针对 F2838x 对其进行修改。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28P65x 也是我们使用的。

    寿命的问题。

    它支持多少次擦除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    请参阅以下取自数据表的内容:

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    为什么 NWEC 写入/擦除周期为20000个周期、但是对于整个闪存来说、却是100000个周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPRS14E 第123页的脚注应澄清:

    每个扇区本身只能被擦除/编程20,000次。 如果您选择使用一个或多个象限
    EEPROM、您可以仅对这些扇区(仍然限制为20,000个周期)进行擦除/编程、而无需对整个闪存进行擦除/编程
    外部闪存。 因此、从器件的角度来看、W/E 周期的总数可能超过20,000个周期。 但是、即使这个数字
    不应超过100,000个周期。