Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
您好!
我有一个基于64引脚 F280025的定制设计。 我注意到、我无法使用 C2000Ware 中的 FATFS 模块读取板载 microSD 卡、我使用类似的 C2000器件在不同的定制设计中成功完成了该操作。
在探测电路板时、用于连接 microSD 卡的 SPI 总线的芯片选择线路似乎从未变为低电平、但我的调试断点和检测信号 LED 告诉我代码实际上正在执行。 以下是我尝试/验证过的内容:
-已验证引脚分配是否正确
-尝试分配一个不同的 GPIO 句柄到这个引脚和手动写入这个引脚低电平( SD 卡是这个总线上唯一的外设)
-取消选中此线路上的上拉电阻器
-在设计中切换其他 GPIO 引脚,以验证我实际上有 GPIO 控制。 这是成功的。
通过 我尝试的任何操作都无法使该 GPIO 引脚变为低电平。 它保持在恒定的3.3V。 此引脚是 XTAL 引脚之一(GPIO19_X1、引脚42)。 就像任何写入命令都被阻止一样。 控制器是否认为这些引脚处于外部振荡器模式? 我已经派生了时钟树、这样设计中就不会有来自外部时钟的输出、也不会有外部时钟。
我使用的是 C2000Ware 5.0、最近执行了更新检查以验证软件包是否是最新的。 似乎不让我将 SysConfig 文件上传到此帖子。 如果有用、我会重试。
有什么技巧吗?
谢谢
杰西