This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:SDconfig 工具安装

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286529/tms320lf2407a-sdconfig-tool-installation

器件型号:TMS320LF2407A

我要查找 SDconfig 工具的安装。  我已经 安装了 CCS3.3 (CCS_3.3.83.20_Platinum.zip)、但未安装 Spectrum Digital 支持工具。  我是否需要单独安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg:

      从另一个线程开始、您现在就知道它支持 CCSv3.3。 现在已弃用、Spectrum Digital 不再存在。 我随附了一份 SDconfig.exe 的副本。 希望它能为您效劳。 您可能会发现此 URL 有用: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html 

    e2e.ti.com/.../SDConfig.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我(和其他人一样)正在尝试让旧产品运行。  我的 问题不清楚... 我需要的是 Spectrum Digital 仿真器工具安装、其中包括  sdgo240xusb.drv 。  我假定 仿真器工具会随 CCS3.3的安装一起安装、但是哪里都不安装。  所以我想知道是否已经对所有仿真器工具进行了全面安装、其中将包括针对不同仿真器/MCU 组合的 SDconfig 和驱动程序。  然后、我可以执行所引用线程中所述的过程。  (有趣的是、CCSv4安装包含所有 Spectrum Digital 工具、但显然不支持 F2407。)

    今天早上,我在我的"刀具棚"的背面发现了一个 Blackhawk USB560M ... 支持 F2807A。  因为 Blackhawk 还在营业(太棒了!) 我能够从他们的网站获得他们的工具/驱动程序。  我让它运行起来就像你对 LOL 的响应一样。  那么、我将继续使用 Blackhawk。

    如果您 安装了适用于 CCS 3.3的 Spectrum Digital 工具/仿真器、请在此处发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     (值得一提的是、CCSv4安装确实包含所有 Spectrum Digital 工具、但显然不支持 F2407。)

    从 CCSv4开始、我们移至基于 Eclipse 的调试器。 在 CCSv4或更高版本中不支持 LF240xA (或更低版本)器件。

    如果您有 适用于 CCS 3.3的 Spectrum Digital 工具/仿真器安装,请在此处发布。

    很遗憾、我没有 sdgo240xusb.drv (或 CCSv3.3的其他驱动程序)。 很高兴您的设置能够与 Blackhawk 仿真器一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有 适用于 CCS 3.3的 Spectrum Digital 工具/仿真器安装,请在此处发布。

    尝试此链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/spectrum/setupCCSPlatinum_v30330.ZIP

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这 是需要安装的仿真器工具和驱动程序!!!