主题中讨论的其他器件:SysConfig
我在使用 syscfg 配置 PWM IO 时遇到了以下问题、请帮助提供支持:
1. 背景:项目中用到64脚 F280036芯片、GPIO 基本满、IO 口紧密。
2目标:仅需要 PWM4的通道 B 输出波形。 与通道 A 相对应的引脚仅用作正常的 GPIO 端口。
进行演示的基础知识。 我使用一个空项目、
添加 SCI-B、使用 GPIO 41和 GPIO22
添加1个 GPIO 作为正常输出 GPIO6
3.添加 PWM4、将通道 B 配置为 GPIO7、将通道 A 配置为不带任何 IO 配置的通道。
发生以下错误
该项目已附加。 请尽情体验吧!
如下图所示、与 EPWM_A 对应的 IO 配置为其他功能(SCI、DIO 输出)、并选择 EPWM_A IO 作为任何、SYSCfg 报告错误、不提供"忽略"选项。