This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:外部闪存编程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286846/tms320f2812-programming-of-external-flash

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

哪个 SW 可用于对连接到 F2812的外部闪存进行编程? 处理器从外部闪存引导。

是 CCS 还是 Uniflash? 或者、它是由外部存储器导致的吗?

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    您具体计划如何连接外部闪存? 您使用哪种接口? 由于它不是 F2812器件内部的闪存、CCS 和 Uniflash 在此可能无法为您提供帮助。

    此致、

    阿米尔·奥马尔