This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN 的电机规格

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279936/tms320f28069f-motor-specifications-for-the-instaspin

器件型号:TMS320F28069F

您好!  

我记得 TI 推出的 InstaSPIN 是一种易于使用的解决方案、在电机发布时只需连接电机即可开始运转。

InstaSPIN 解决方案还支持电机识别。

但并非所有电机都在旋转。  

为电机选择合适的 EVM 时需要满足电机规格要求。

InstaSPIN 演示需要了解的最低电机规格是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    InstaSPIN 演示我需要知道的最低电机规格是什么

    如果您希望识别电机、则需要根据电机规格在 user.h 文件中设置正确的识别变量值、以确保电机在 磁通测量和 Ls 识别状态期间平稳旋转。 因此、您需要了解电机的额定电流、频率和电压。  

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT    (2.0)                              // A -电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT    (-1.5)                            //电机额定电流的10-30%、刚好能够使电机旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (20.0)                              // A - 30~电机额定电流的150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                          // Hz -电机的10~30%额定频率

    如果您想直接运行电机、则需要了解 Rs、Ls 和磁通、并在 user.h 中设置参数。 您可以参考用户指南、以根据电机数据表设置这些参数。

    请查看    《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(https://www.ti.com/lit/spruhj1)中的第6.9节"在 user.h"设置 PMSM 电机参数"或"4.8在 user.h"中设置 ACIM 电机参数"