This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关如何成功导入 BI_DIRECT_DC_400_12的解决方案

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286060/tidm-bidir-400-12-solutions-about-the-way-how-to-import-the-bi_directional_dc_dc_400_12-successfully

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: CCStudio

大家好、各团队、

感谢您检查并回答我关于 TIDM-BIDIR-400-12的问题。

我想问一下如何成功导入 BI_DIRECTION_DC_400_12。

我想用 CCS 导入 BI_DIRECTION_DC_400_12工程、但我无法这样做、因为下面显示了一个问题、其详细信息:

//////////////////////////////////////////////////////////

导入工程时遇到可能需要您注意的问题。

 

原因:

请参阅以下详细信息。

错误:导入项目"Bi-dir_FULL"失败,因为它的元数据无法解释。 请联系支持人员。

//////////////////////////////////////////////////////////

 

另外、我想分享以下信息:

1. CCS 的版本为5.2.0.00069。

 

2.已安装的 C2000编译器如下:

1:TI v6.4.12

2:TI v6.4.0

3:TI v6.1.0

 

3.出现上述错误时生成的.log 文件的语句如下:

 

!Session 2023年10月28日17:18:35.969 -------------------------------------------------------

Eclipse.buildId=M20120208-0800

java.version=1.6.0_13

java.vendor=Sun Microsystems Inc.

引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=JA_JP

框架参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product

命令行参数: -OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product

 

!entry com.ti.gde.adapter.c6flo 1 0 2023年10月28日17:18:44.143

!消息安装目录: C:\ti\ccsv5\eclipse

 

!entry com.ti.gde.adapter.c6flo 1 0 2023年10月28日17:18:44.143

!消息块目录: C:\ti\ccsv5\ccs_base\c6flo_1.0.201205011655\blocks

 

!entry com.ti.gde.adapter.c6flo 1 0 2023年10月28日17:18:44.143

!消息 xdcToolLocation 目录: c:/ti/xdctools_3_23_03_53

 

!entry com.ti.gde.diagram 1 0 2023年10月28日17:18:44.143

!消息 GDE 适配器找到: com.ti.gde.adapter.c6flo.C6floAdapter  支持扩展名:[c6flo] PluginID=com.ti.gde.adapter.c6flo

 

!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2023年10月28日17:19:02.879

!项目'Bi-dir_full'的消息导入失败,因为无法解释它的元数据。 请联系支持人员。

因此、我想知道解决方案。  

感谢您的全力支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能尝试最新版本的 CCS 吗? 在我的计算机上安装了版本12、这似乎可以顺利导入和构建。

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您多次回答我的问题。

     

    感谢您的建议、我成功导入并构建了该项目。

     

    感谢您的全力支持。

     

    此致、

    Takumi