This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:从闪存独立启动

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282574/tms320f280033-standalone-boot-from-the-flash

器件型号:TMS320F280033

大家好、

我的客户现在正在使用 F280033。 该器件的存储器映射如下面的所示:

地址从0x8开始 8 000、因此它们需要  通过修改 BOOTDEFx 值来更改闪存入口点:

他想知道在工厂生产器件时、我们是否可以让闪存入口点指向正确的扇区? 则用户以后无需修改它。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁。

    该位不是工厂可编程的。 用户可以将 BMSP 引脚用作硬件设计的一部分、以设置闪存入口点。 这样、使用此器件的每个电路板都将具有相同的闪存入口点。

    -Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kedar、

    用户可在硬件设计中使用 BMSP 引脚来设置闪存入口点。

    您能在 TRM 中向我指出一下吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 中的第4.5节"器件引导配置"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar、问题已解决。

     中列出了闪存入口点选项  4.8.2入口点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!