This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:当文档中定义了更多值时、程序可能会失控

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283190/tms320f28377s-program-maybe-run-away-when-more-value-defined-in-a-document

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的 TI 工程师:

如今、我在文档中添加了一些新值、该文档是一个项目中的头文件。 但是、在使用仿真器时、它会导致调试错误。 下面的 pic 显示了该消息。

如果我在其他文档中增加了新值、则不会发生此故障。  

我不清楚发生了什么事?

请帮帮我。

祝你一切顺利。

焦炭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更详细地说明您要在哪个文件中添加什么值、以便我们对这对项目设置或程序执行有何影响有所了解。 还提供您正在执行的步骤以及在执行哪一步后您会遇到此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    维韦克,我解决了这个问题在这些天。 原因可能是、应在固定 RAM 空间中定义新值。

    感谢您的答复。

    祝你一切顺利!

    焦炭。