This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:当连接器从通用 RAM 更改为通用闪存时、SPI 时钟频率发生变化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286382/tms320f28375s-change-in-spi-clock-frequency-when-linker-is-changed-from-generic-ram-to-generic-flash

器件型号:TMS320F28375S

大家好!

我正在使用 Code Composer Studio 中 C2000 ware SDK 的 driverlib API 来开发 TMS320F28375S。

在 RAM 环境中、使用通用 RAM 连接器文件在40 MHz 时钟上与从器件进行 SPI 通信成功。

当使用通用闪存链接器文件将环境更改为闪存时、观察到 SPI 时钟频率最大值仅为11.5 MHz 、但我需要将闪存环境中的 SPI 时钟频率设置为40 MHz、以便与从器件通信。

请提供解决该问题的解决方案。

提前感谢、

阿伦·巴迪格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    使用 RAM 与闪存链接器文件不应更改 SPICLK 频率。 您注意到、当您使用 RAM 与闪存时、LSPCLK 或相关分频器的值是否发生了变化?

    此外、 在您的项目中、RAM 中是否有任何已初始化的常量?

    此致、

    艾里森