This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:降压/升压开/闭环控制问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280013/tms320f280039c-buckboost-open-closed-loop-control-issue

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

Cincon 的客户目前正在为 BuckBoost 电路设置开环和闭环控制。

当升压模式中的误差较大时、在没有负载的情况下、降压模式中的误差很小、特别是当基准电压较高时。 此外、增大输入电压会导致输出电压升高、从而偏离设置的 Ref 值。 加载后还会出现误差、在重载期间误差更大、因此无法调整到稳定状态。

因此、他们希望确保 PI 是否适合控制 BuckBoost 电路。 您可以帮助了解一下吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    Unknown 说:
    降压模式下无负载时错误很小、而升压模式下的错误很大、尤其是当 Ref 较高时。 此外、增大输入电压会导致输出电压升高、从而偏离设置的 Ref 值。 加载后也会出现错误,在重载期间错误更大,因此无法调整到稳定状态。

    需要针对客户系统(又名工厂)调整补偿器。 请让客户在给定的测试条件(例如升压)下以开环方式运行代码、并运行 SFRA 来收集受控体数据。 然后使用补偿设计器相应地调整补偿器。 计算出补偿器系数后、即可将其加载到固件上。  

    www.ti.com/.../SFRA