请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:SFRA
大家好、
Cincon 的客户目前正在为 BuckBoost 电路设置开环和闭环控制。
当升压模式中的误差较大时、在没有负载的情况下、降压模式中的误差很小、特别是当基准电压较高时。 此外、增大输入电压会导致输出电压升高、从而偏离设置的 Ref 值。 加载后还会出现误差、在重载期间误差更大、因此无法调整到稳定状态。
因此、他们希望确保 PI 是否适合控制 BuckBoost 电路。 您可以帮助了解一下吗? 谢谢。
此致、
切里