This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025c

Guru**** 2446830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287291/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您能否提供使用 SPI 协议和 TMS320F280025c 板来连接 PN532 RFID 读取器 的代码、以及提供用于将 SPI 协议与 TMS320F280025c 板连接的任何文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragavendra:

    我不熟悉 PN532 RFID、但我们有 C2000Ware SPI 代码、专注于环回和与 EEPROM 连接、EEPROM 会很好地关注外部连接和读取数据。 此外、E2E 上还有其他有关将此 特定 RFID 读取器连接到 TI 产品的博文/应用手册、这些内容可能会有所帮助。

    艾什瓦里亚