This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:控制器无输出

Guru**** 2878060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285352/tms320f280037c-no-output-from-the-controller

器件型号:TMS320F280037C

您好!

我正在尝试在定制电路板上对 TMS320F280037C 器件进行编程。 我没有使用 Launchpad 或 TI 提供的任何控制卡。 在首次编程中、通过 JTAG 加载代码将完成、而不会出现任何错误。 但是、它不提供任何输出。 即使在看门狗窗口中、我也看不到 GPIO 寄存器位的任何变化、这是代码应该做的。 我也尝试过 Blinky LED 示例程序、但运气不好。  

原因可能是什么? 是某个硬件问题吗? 是否需要为引导执行任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是通过 CCS 加载代码然后运行代码、还是使用其他方法加载代码? 加载代码后、应该会强制 PC 到代码入口点、然后应该能够运行。 如果没有运行、那么当你暂停 CPU 时(假定你正在使用 CCS)、它在你的应用程序代码中还是其它的某些地方暂停?

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    您是通过 CCS 加载代码然后运行代码、还是使用其他方法加载代码?  

    我将通过 CCS 加载代码。

     加载代码后、应该会强制 PC 到代码入口点、然后应该能够运行

    我已完成反汇编、PC 保持在  

    008455:  764085F9  LCR      InitSysCtrl

    如果没有运行、那么当你暂停 CPU 时(假定你正在使用 CCS)、它在你的应用程序代码内部还是其它地方暂停?

    它不会在应用程序代码处停止、而是在振荡器的某个函数处停止、我认为这是  InitSysCtrl 的一部分

    用于参考。 下面是我的简单代码。虽然它不能与示例代码一起使用。

    * main.c
    */
    #include "F28x_Project.h"


    INT I=0;
    空 main (void)
    {


    InitSysCtrl();
    InitGpio();


    {

    EALLOW;

    // GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIOXX = 0;//配置0-15
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;//
    GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO31 = 0;//将 GPIO16-31配置为 GPIO 以启用辅助转换

    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1;//配置为 O/p
    GpioCtrlRegs.GPACSEL4.bit.GPIO31= 0;//CPU1已选择
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO31= 1;//上拉禁用

    EDIS;

    while (1)
    {

    DELAY_US(500000);

    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO31=1;

    i=i+1;
    如果(I>10)
    I=0;


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些时钟问题。 请检查  InitSysCtrl 中使用的时钟设置是否与定制电路板上的时钟设置匹配。 例如、如果代码使用 XTAL、则您的定制电路板上有 XTAL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anwesha:

    您能使其正常运行吗?

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...它解决了问题。 默认情况下、XTAL 保持选中状态。 不过、我使用的是 INTOSC。 因此、我相应地更改了 InitSysCtrl 中的配置。