This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048C-Q1:连接到目标时出错:

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286723/tms320f280048c-q1-error-connecting-to-the-target

器件型号:TMS320F280048C-Q1

连接到目标时出错:
(错误-183 @ 0x0)
控制器检测到自身较远的电缆断裂。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
(仿真软件包9.13.0.00201)

有这个错误,我正在使用规范数字 XDS100v2 ,与定制板.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您已经尝试重新启动 CCS、让电路板下电上电并检查电缆连接? 通常情况下、通过对电路板进行下电上电、每次它出现时、我都能(使用 XDS100v3)解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查测试接头时,我得到了另一个错误:-  


    硬打开控制器时出错。

    -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-183'(0xffffff49)。
    标题为"SC_ERR_CTL_CBL_Break_far"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM 仅使用 theser 引脚进行 JTAG 连接- VCC、 GND 、TMS、 RESTb 、TDI 、TDO、 TCK,它足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 XDS100v2上的哪个 JTAG 连接器? TI14引脚?  

    实际上、您应该只需要 VCC、GND、TMS、TCK、TDI 和 TDO。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个位于电路板侧的14引脚连接器、但我 usinf 只有7根导线、包括 RESETb、用于连接 XDS100v2。 是否不需要 RESETb?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该不需要 RESETb。 只是好奇、您如何连接 RESETb? 您能否提供连接图?  

    此致、

    本·科利尔