This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:DxINITDONE 位3描述不正确?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287358/tms320f28386s-dxinitdone-bit-3-description-incorrect

器件型号:TMS320F28386S

您好!

我来看看 spruii0e、表3-255。 DxINITDONE 寄存器字段说明。  对于位3 INITDONE_D1、0和1这两个值具有相同的描述。  对0值的描述是否应该与其他 INITDONE_xy 位相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

      您是对的。 我将把这一更正文件提交下一次更新。