This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:如何减小加密库的代码占用空间?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283057/c2000ware-how-to-reduce-the-code-footprint-of-crypto-library

器件型号:C2000WARE

尊敬的 Champs:

客户现在正在 使用此处的示例进行安全性:C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00_00\libraries\security\crypto\c28

客户发现他们不需要的许多数组都是在加密算法库中定义的、这将导致客户编译的项目大小很大。 我们可以设置这些未使用的变量不能链接、从而减少代码占用空间吗?

谢谢!

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    我们是否有任何更新? 谢谢!

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia,

    很抱歉回复延迟。 我是从办公室到昨天。  

    是的,如果变量未使用,那么它们可以从代码中删除。  我不确定是否有任何编译器选项来使这些未使用的变量不链接。

    此致

    西达尔特