This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关如何将设计文件导入 OrCAD 的问题

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284224/tidm-bidir-400-12-questions-about-the-way-how-to-import-the-design-files-to-orcad

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、团队成员:

 

我想了解一下参考设计"TIDM-BIDIR-400-12 "。

 

您在网站 https://www.ti.com/tool/ja-jp/TIDM-BIDIR-400-12上提供了以下关于上述转换器的设计材料

 

我将导入和编辑这些设计文件、包括电路板原理图、元件符号、PCB 布局、尺寸、 OrCAD Capture 和 OrCAD PCB Editor 实现各种功能。

 

但是、我无法将文件导入到 OrCAD。

因此、我想知道如何通过 OrCAD 导入和编辑这些文件。 如果无法实现、我希望获取可以通过 OrCAD 进行导入和编辑的设计文件。

 

感谢您的全力支持。

 

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件位于 controlSUITE 中。 我认为文件格式是 PADS。 希望您在 OrCAD 中有一个 PADS 导入者。

    这是另一个在 Altium 中完成的类似 HVLV 直流/直流转换器。 我相信如果需要、您可以将其导入到 OrCAD。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

     

    感谢您回答我的问题。 总之、由于您教授的方法、我设法从生成的目录中获得了 PCB 布局文件、并通过 Altium 将文件转换为可读文件。

     

    但是、在原理图方面、无法通过 Altium 或 OrCAD 转换为可读文件。 此外,我还有一些问题。 具体解释如下:

     

    1. 如上所述、我无法通过 Altium 或 OrCAD 读取原理图。 首先、我想知道生成原理图的 CAD 应用、原理图文件的标题以及保存目录。
    2. 根据格式为.pdf 的原理图、我认为器件及其连接的信息不足。 某些组件符号分为未指定的符号或未绘制。
    3. 从我的电子电路设计实践经验来看、我认为需要 将原理图、组件符号、PCB 布局和封装相互链接、以便读取、设计和修改每个文件。 不过、提供的文件看起来是独立的。
    4. 最后、我将通过 OrCAD Capture 和 OrCAD PCB Editor 导入和编辑电路板原理图、组件符号、PCB 布局布线和尺寸。 我正在尝试解决这个问题、但现在还没有能够完成。

     

    如果您有任何提示或解决方案、我希望您分享它们。

     

    万分感谢。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.  Mentor PADS 的经典版本。
    2. 正确、PDF 版本不包含完整信息。 原始文件位于 ASY、DAT、fab 文件中。
    3.   大约10年前、我只使用过一次或两次焊盘、但我认为这是一种离异的工具、有两个不同的程序 用于原理图、一个用于布局。 不过、我可能会使用另一种工具来混淆这一点。
    4. 如果您有 Mentor PADS 导入商、我认为这是可行的。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

     

    感谢您快速回复。

     

    根据您提供的信息、我将解决这些问题。

     

    感谢您的全力支持。

     

    此致、

    Takumi