This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:高分辨率预代码在有动作限定 ZRO 和 PRD 时不稳定。

Guru**** 2577325 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285623/tms320f28379d-high-resolution-preriod-is-not-stable-with-action-qualify-zro-and-prd

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我不熟悉微控制器编程。 我使用您的其中一个产品:TMS320F28379D。 CCS 上执行代码。 我希望生成一个 PWM 信号。

我已经使用 SFO()文件配置了 EPWM 输出、向上计数以及高周期分辨率。 我的问题如下:  
我已将动作限定符配置为在 TBCLK 达到零和达到 PRD 周期时进行设置和切换。 我想这样做、因为我确信占空比正好是50%。 问题是、当我将资格认证操作设置为 ZRO 和 PRD (而不是 CMPA 和 CMPB)时、HR 周期不再稳定、只发生大致变化。 以下是该代码的摘录:

(* ePWM[j]).AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
 (* ePWM[j]).AQCTLA.bit.PRD = AQ_TOGGLE;

但 HR 周期信号能很好地与这些代码行配合工作、但这不是我想要的:

(* ePWM[j]).AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
 (* ePWM[j]).AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;

您是否知道如何使期间内的 HRPWM 与 ZRO 和 PRD 上的合格操作正常工作?  
如果您需要任何进一步的信息、请随时与我联系。

这是我的完整程序:

#include "F28x_Project.h"
#include "F2837xD_DEVICE.h"
#include "F2837xD_examples.h"
#include "F2837xD_ePWM_definites.h"                      //初始化定义
#include "SFO_v8.h"                                    // besoin pour CALIBERR MEP
#include "board.h"                                     //adresse des PWM
#包含



       //---- 定义--//  


#define LAST_EPWM_INDEX    4


           //---------------- Selection de la periode ------------------------------------------------------- //    
浮点 PeriodeNANOsec = 105;                                                             


           //----------------  GLOBAL ------------------------  //

uint16_t status、PeriodFine、compCount;
int MEP_ScaleFactor = 56;
INT PRD1、PRD1_HR;
浮点 PRDHR解码;

易失性结构 ePWM_regs * ePWM[]={0、&EPwm1Regs、&EPwm2Regs、&EPwm3Regs};          //更改 ePWM
Volatile uint32_t PWM[]={0、myEPWM1_base、myEPWM2_base、myEPWM3_base};


       //--appel de fonction--//
void PRDcalculation (float32_t periode);
void initGPIO (void);
void initPWM (void);


           //***** 代码主体***** //
int main()
{
   PRDcalculation(PeriodeNANOsec);
   //初始化控制和模拟子系统的系统控制
   //启用外设时钟
   EALLOW;
   InitSysCtrl();
   EDIS;

   //通过所有 PWM 实现 EPWM1A 和 EPWM1B
   initGPIO();
   Dint;

   //将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
   //默认状态是所有 PIE 中断都被禁用并且标志
   //被清除。
   InitPieCtrl();

   //禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
   EALLOW;
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;

   //使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
   //服务例程(ISR)。
   //这将填充整个表,即使中断
   //在本例中未使用。  这对于调试十分有用。
   //在 F2837xD_DefaultIsr.c 中可找到 shell ISR 例程。
   //此函数可以在 F2837xD_PieVect.c 中找到。
   InitPieVectTable();

   //启用全局中断和更高优先级的实时调试事件:
   EINT;  //启用全局中断 INTM
   ERTM;  //启用全局实时中断 DBGM

   //调用 SFO()用校准的 MEP_ScaleFactor 更新 HRMSTEP 寄存器。
   //在启用之前必须使用比例因子值填充 HRMSTEP
   //高分辨率周期控制。
   while (status == SFO_Incomplete)                            //semble pas util relire le 15-7
   {
       Status = SFO();                                        // SFO 函数返回2 (如果发生错误)以及 MEP 的数量
       if (STATUS == SFO_ERROR)                                //步进/粗步进超过最大值255。
       {
           ESTOP0;
       }
   }


   uint16_t i = 0;
   PeriodFine=0;

   SYSCTL_disablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_TBCLKSYNC);

   initPWM();

   SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_TBCLKSYNC);


   while (1)
   {
       for (PeriodFine = 0x3333;PeriodFine < 0x3334;PeriodFine++)
       {
           for (I=1;I<last_epwm_index;I++)
           {
           
               (* ePWM[i]).TBPRDHR =(PRD1_HR<<8);//采用 Q16格式
               
           }

           Status = SFO ();//在后台,MEP 校准模块
           //持续更新 MEP_ScaleFactor

           if (status == SFO_error)
           {
               ESTOP0;  // SFO 函数在发生错误时返回2,以及
           }             // MEP 步长/粗步长超过最大值255。
       }//循环的结束 PeriodFine
   }





        //---------------- 初始化 HRPWM -------------------------------------------------------    //
void initPWM()
{
   uint16_t j;


   EALLOW;
   CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;  //禁用 ePWM 内的 TBCLK
   EDIS;

   对于(j=1;j<last_epwm_index;j++)
   {
       //----------------    时基/ CMP ------------------  //
       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.PRDLD = TB_shadow;                    //设置影子加载
       (* ePWM[j]).TBPRD= PRD1;                                    // PWM 频率= 1/(2*TBPRD)
       (* ePWM[j]).CMPA.bit.CMPA = PRD1/2;                         //初始设置占空                 比50%//在端口切换和切换时设置端阻尼因子
       (* ePWM[j]).CMPA.bit.CMPAHR =(1 << 8);                     //初始化 HRPWM 扩展
       (* ePWM[j]).CMPB.bit.CMPB = PRD1/2;                         //初始设置占空比50%
       (* ePWM[j]).cmpb.all |= 1;
       (* ePWM[j]).TBPHS.all = 0;
       (* ePWM[j]).TBCTR = 0;

       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;            //选择向上向下计数模式
       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE;
       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;
       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;                     // TBCLK = SYSCLKOUT
       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.FREE_SOFT = 11;

       //----------------    SHADOWS ---------------------  //
       (* ePWM[j]).CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;             //在 CTR = 0上加载 CMPA
       (* ePWM[j]).CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
       (* ePWM[j]).CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_shadow;
       (* ePWM[j]).CMPCTL.bit.SHDLBMODE = CC_HOLD;

       //----------------    动作限定符------------------------------------------------------- //
       (* ePWM[j]).AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;                        // PWM 切换为高电平/低电平
       (* ePWM[j]).AQCTLA.bit.PRD = AQ_TOGGLE;

/*
       (* ePWM[j]).AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;                        // PWM 切换为高电平/低电平
       (* ePWM[j]).AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
       (* ePWM[j]).AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;                        // PWM 切换高电平/低电平
       (* ePWM[j]).AQCTLB.bit.cbd = AQ_SET;        */

       //----------------    HRPWM ---------------------  //
       EALLOW;
       (* ePWM[j]).HRCNFG.all = 0x0;

       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.EDGMODE = HR_BEP;                // 两个边沿上的 MEP 控制。
       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.CTLMODE = HR_CMP;                // CMPAHR 和 TBPRDHR HR 控制。
       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.HRLOAD = HR_CTR_Zero_PRD;        //在 CTR = 0 且 CTR = TBPRD 时加载

       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.EDGMODEB = HR_BEP;               // 两个边沿上的 MEP 控制
       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.CTLMODEB = HR_CMP;               // CMPBHR 和 TBPRDHR HR  控制
       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.HRLOADB = HR_CTR_Zero_PRD;       //在 CTR = 0 且 CTR = TBPRD 上加载


       (* ePWM[j]).HRCNFG.bit.AUTOCONV = 1;                    //启用 HR 周期的自动转换
       (* ePWM[j]).HRPCTL.bit.TBPHSHRLOADE = 1;                //启用 TBPHSHR 同步 (对于更新计数 HR 控制是必需的)
       (* ePWM[j]).HRPCTL.bit.HRPE = 1;                        //开启高分辨率周期控制。
       CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;                  //在 ePWM 中启用 TBCLK
       (* ePWM[j]).TBCTL.bit.SWFSYNC = 1;                      //将高分辨率相位同步到起始 HR 周期

      

       EDIS;

   }



       //---------------- 初始化 GPIO -------------------------------------------------------      //
void initGPIO()
{
   EALLOW;                                                 
   // CONFIGURER GPIO 0覆铜 PWM1A
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0;                  
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;             
   // CONFIGURE GPIO 1加注 PWM1B
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 0;                    
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1;                   
   EDIS;                                                 


void PRDcalculation (float32_t periode)
{
  浮点 NUMBER_TBCLK=0;                                                       //霍洛奇政变党=10ns
  float invTBCLK= 0.10;                                                       // 1/TBCLK = 0.1毫微秒
  Number_TBCLK = period*invTBCLK;                                            
  int integer _number_TBCLK =(NUMBER_TBCLK);                                   
  PRD1 = INTEGRAT_NUMBER_TBCLK/2;                                               
  PRDHRdec =(((number_TBCLK-integer_number_TBCLK)* MEP_ScaleFactor+0.5)* 2);
  PRD1_HR=(PRDHRdec);



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florentin:

    在我们的 TRM 中、我们有高分辨率模式的占空比范围限制。 当 HR 周期控制未启用时、周期开始后有三个 TBCLK 周期。 请注意、精确的边沿控制在0%占空比范围内始终不可用。

    因此、要进行边沿控制、需要以向上向下双向计数模式将 PWM 脉冲围绕 TBPRD 居中。 如该图中所示。

    此致、

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、它完全回答了我的问题。 非常感谢!

    此致、

    佛罗伦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florentin:

    不客气! 我将继续、关闭该主题。

    此致!

    马瑞安