This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关 TIDM-BIDIR-400-12的当前具体元件的问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, TIDM-BIDIR-400-12, TMDSCNCD28035, C2000WARE, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284474/tidm-bidir-400-12-questions-about-the-current-concrete-components-of-tidm-bidir-400-12

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035C2000WARETMDSCNCD280039C、TMDSDOCK28035

大家好、团队成员:

我想了解一下参考设计"TIDM-BIDIR-400-12 "。

网站 www.ti.com/.../TIDM-BIDIR-400-12上提供了以下有关上述转换器的设计材料、我将通过实验生成 Gerber 数据来制作该转换器。 但是、根据设计指南、设计是在大约8年前提供的。 因此、我假设停产的器件已包含在物料清单中、我必须设计并更改一些封装。

因此、我想知道每个合适的元件现在都适用。

此外、由于我的工作非常紧迫、我必须在一周内选择在物料清单中以"标准"形式写入的组件、例如电阻器。

因此、我想知道示例元件。 尤其是、我想知道每个电阻器所需的额定电压。

总之、我将获取最新的具体物料清单 TIDM-BIDIR-400-12。

感谢您的全力支持。

此致、
Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    因此,我假定停产的零件包含在物料清单中,我必须设计和更改一些封装。

    设计中包含完整的 BOM。 您可以自行确定哪些组件可能已停产并确定更换件。 如果您对任何特定组件有疑问、请告知我们。

    Unknown 说:
    因此、我想知道示例组件。 特别是、我想知道每个电阻器所需的额定电压。

    设计中包含的 BOM 具有此信息。 如果您对任何特定组件有疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您回答我的问题。  正如你所说,如果我提出具体的疑虑,我想再问一下。

     

    万分感谢。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您继续回答我的问题。

     

    检查了部分 BOM 后、我有疑问。

     

    您是否愿意回答有关 DIMM 连接器87630-1001的以下3个问题?

     

    1. 我确认上面的连接器用于将控制卡 TMDSCNCD28035插入电路板。 是这样吗?
    2. 根据我搜索的库存、它是缺货的。 它已经停产了吗?
    3. 我想知道有关其替代成分的信息,因为我认为在我国很难买到这种替代成分。

     

    感谢您的全力支持。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    是、DIM100连接器已停产。 没有其他制造商支持这种技术。 我想您有几个选择:

    1.将 DIM 连接器更换为标准的100密耳接头。 这意味着您还需要设计和构建 C2000 控制器板。  C2000ware 中提供了 F28035 controlCARD 设计文件: \C2000Ware_5_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035。 您可以使用它们作为起点。

    2.将 DIM 连接器替换为 HSEC 连接器并使用第3代 controlCARD (例如 TMDSCNCD280039C)。 这意味着 F28035固件将必须移植到第3代器件。

    3.重新设计基板以直接接受 C2000器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您展示了许多解决方案。

     

    我将考虑这些解决方案。

     

    顺便说一下、正如我前面所说的、我将对此转换器进行"原型设计"。 换言之、它不适用于产品、可提供返工组件。 然后、我提出了以下解决方案。

     

    TI 生产了 F28035 Piccolo 实验板套件 TMDSDOCK28035。 我假设此板有一个连接器、controlCARD TMDSCNCD28035可以插入到该连接器中。 根据此结构、我假设如果我去除连接连接器和电路板的焊料、我可以获得 DIMM 连接器的相同结构组件87630-1001、并将连接器应用到转换器上。

     

    是这样吗? 明白了吗?

     

    感谢您的全力支持。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是另一个您可以了解的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    感谢您快速检查并回复。

    我想尝试一下方式。

    感谢您的全力支持。

    此致、

    Takumi