This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:有关用于插入 controlCARD 的连接器的问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, TMDSCNCD28035, TIDM-BIDIR-400-12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286703/tmdsdock28035-questions-about-the-connector-for-inserting-the-controlcard

器件型号:TMDSDOCK28035
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035TIDM-BIDIR-400-12

大家好、团队成员:

感谢您继续支持我。

我想询问一个用于在板上插入 controlCARD 的连接器 TMDSDOCK28035。

可以将 TMDSCNCD28035插入连接器吗?
2. Molex 是否为连接器87630-1001的制造商器件型号?

感谢您的全力支持。

此致、
Takumi