This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:f280038cpmq1

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286812/tms320f280038c-q1-f280038cpmq1

器件型号:TMS320F280038C-Q1

故障读取寄存器 ST1:
(错误-1156 @ 0x6)
器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制唤醒器件、然后重试操作。 选择"否"可在不唤醒器件的情况下重试操作。
(仿真软件包9.11.0.00128)

如何解决问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件似乎正在复位。 您可以检查器件的 XRSn 引脚、看看它是否在切换。 如果是、则可能是由 WD 复位导致的。 产生该误差的其他原因可能是您要通过代码将器件置于低功耗模式。  

    维维克·辛格