This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:双 TMS320F2812板上的 CSM 锁定/解锁-将 CCS 12.5与 XDS110一起使用

Guru**** 2537520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286502/tms320f2812-csm-lock-unlock-on-dual-tms320f2812-board---using-ccs-12-5-with-xds110

器件型号:TMS320F2812

我已经获取和 XDS110、并下载和安装了 CCS12.5。  我只是想看到 CSM 已被解锁。  我的目标板每块板上有2个 TMS320F2812GBBA DSP。  在 CSS 3.3中、我使用并行调试管理器来连接每个 DSP。  那么我要选择 Tools -> F28xx On-Chip Flash Programmer。  出现的编程窗口具有 CSM 状态和、允许刷写 COFF 文件。  这是我希望在 CCS 12.5或其他实用程序中找到的类似窗口。  任何能让我查看 CSM 是在电路板上每个 DSP 上锁定还是解锁的东西。  有人能带我完成这一过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

     您是否有任何屏幕截图(或者更好的是视频)可以分享您当前看到的内容? 遗憾的是、我没有配备两个菊花链式器件的电路板来尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定此时要发送什么屏幕截图。  我听说 CCS12.5没有并行调试管理器、因此我无法在 CCS12.5中添加第二个处理器。  另外、我不知道如何从 CCS12.5中访问片上闪存。  我返回尝试使 Spectrum Digital XDS510LC USB 正常工作。  我通过 CCS3.3的设置将 F2812 XDS510USB 仿真器配置为电路板、并添加了两个 TMS320F2800 DSP。   

    从这里开始、I File/Start Code Composer Studio 启动 CCS 3.3。  "Parallel Debug Manager"会出现。

    右键单击每个处理器、然后选择"Connect to they (连接到它们)"。  右键单击选择打开某个 DSP 时、窗口将关闭、可以听到 USB 设备正在断开然后重新连接的声音。  这是我得到的。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

       CCS12.x 中不支持 XDS510类调试探针、因为您现在可能已经了解了这一点。  让我询问一下团队中的其他人是否有支持菊花链器件编程的经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

      我整理了从专家处收到的信息:

    PDM 是一项 CCS 3.x 功能以支持多核调试器。 基于 CCS Eclipse 的版本(CCSv4至 CCS 12)以不同的方式支持多核调试:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    并行调试管理器(PDM)的功能现在直接集成到 CCS 中的调试视图中。 要复制您之前所做的操作、您需要创建具有 XDS110和两个 F2812的目标配置。 然后、您可以启动所谓的无项目调试会话。  这将启动调试器、并且你会在调试视图中看到2个 F2812。 您可以从此处连接到每个电源。  我认为 CSM 是作为一组寄存器公开的、因此您可以打开寄存器视图并对它们进行检查。  

    以及正确的菊花链。 请参阅以下文档中的"多器件"部分

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOi9Jj0vmBMJ0KQKaKITgg__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST 

    下面是另一个用于创建自定义目标配置的文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFwYJhmnwlJWUElGChKuxg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST 

    有一个向单个连接添加多个器件的示例。