This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:约为最大输入电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286864/tms320f280049c-q1-about-maximum-input-voltage

器件型号:TMS320F280049C-Q1

尊敬的 Champ:

从数据表可知,最大输入电压为 -0.3V 到4.6V。

客户想知道对于下面的输入信号情况,此 GPIO 引脚是否有损坏的风险?

最大值为4.67V、最小值为-1.12V、过冲时间小于500ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一两天的时间来研究这件事。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champ:

    是否有任何关于此案例的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当输入电压超过4.6V 绝对最大额定值时、我们无法保证器件的功能。  

    我只能说、损坏的风险随着电压高于4.6V 的幅度和持续时间的增加而增加。

    此致、

    本·科利尔