请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C-Q1 尊敬的 Champ:
从数据表可知,最大输入电压为 -0.3V 到4.6V。
客户想知道对于下面的输入信号情况,此 GPIO 引脚是否有损坏的风险?
最大值为4.67V、最小值为-1.12V、过冲时间小于500ns。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Champ:
从数据表可知,最大输入电压为 -0.3V 到4.6V。
客户想知道对于下面的输入信号情况,此 GPIO 引脚是否有损坏的风险?
最大值为4.67V、最小值为-1.12V、过冲时间小于500ns。