This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28388D:CPU2的唯一标识号(UID_UNIQUE)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28378D, TMS320F28374D, TMS320F28379D, TMS320F28377D, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281792/tms320f28377d-tms320f28388d-unique-identification-number-uid_unique-with-cpu2

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、TMS320F28378D TMS320F28375D、TMS320F28374D

大家好!

在器件文档中有一章"标识"、其中包含以下表格:

名称 地址 大小(x16) 说明
PARTIDH 0x0005 D00A (CPU1)
0x0007 0202 (CPU2)
2 器件型号识别号(1)´
TMS320F28379D 0x**F9 0300
TMS320F28378D 0x**FA 0300
TMS320F28377D 0x**FF 0300
TMS320F28375D 0x**FD 0300
TMS320F28374D 0x**FC 0300
修订版本   0x0005 D00C 2 芯片修订号
修订版本0 0x0000 0000
修订版本 A 0x0000 0000
修订版本 B 0x0000 0002
修订版本 C 0x0000 0003
UID_唯一 0x0007 03CC 2 唯一标识号。 此编号在具有相同 PARTIDH 的每个单独器件上是不同的。 这可以用作应用中的序列号。 此编号仅存在于 TMS 修订版 C 器件上。
CPU ID 0x0007 026D 1 CPU 识别号
CPU1 0xXX01
CPU2 0xXX02

UID_UNIQUE 和 CPU_ID 未在 driverlib 中定义、因此我必须更新 cmd 文件以便能够读取它们:

MEMORY
{
...
PAGE 1:
   ...
   UID_UNIQUE    : origin = 0x0703CC, length = 0x000002
   CPU_ID        : origin = 0x07026D, length = 0x000001
}
SECTIONS
{
...
   .UID_UNIQUE : > UID_UNIQUE, PAGE = 1, TYPE = NOINIT
   .CPU_ID : > CPU_ID, PAGE = 1, TYPE = NOINIT
}

我还在如下所示的头文件中定义它们:

ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION(".UID_UNIQUE")
#else
#pragma DATA_SECTION(UID_UNIQUE,".UID_UNIQUE");
#endif
volatile uint32_t UID_UNIQUE;

#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION(".CPU_ID")
#else
#pragma DATA_SECTION(CPU_ID,".CPU_ID");
#endif
volatile uint16_t CPU_ID;

所有 CPU1均能正常工作、我可以读取 CPU_ID 和 UID_UINIQUE。

但在 CPU2上、只有 CPU_ID 有效、UID_UNIQUE 始终为0xFFFFFFFF。

这是否正常?

此致

法布里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrice、  

    我也看到类似的行为。   该寄存器位于 TI OTP 存储器区域

    将您的查询转发给 Flash 专家  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrice:

    我们将对此进行回顾、下周早些时候与您联系。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何关于本期的新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrice:

    UID_UNIQUE 仅存在于 CPU1中。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意这一点,也许你也应该更新手册;-)