This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285848/tmdscncd28379d-tms320f28379d

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我已经使用 Simulink 生成代码并在 CCS 中将其打开。 现在我要做的是将 SysConfig 用于其他开发。 如何让 SysConfig 识别 CCS 中 Simulink 代码中已存在的外设。 我不断收到错误。 现在我出现以下错误:"No such resource:/TMDSCNCD28379D.syscfg.json"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

     会在几天后回复您、

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siddharth、我已经对这个问题做了更深入的处理。 现在、我已将 SysConfig 添加到现有项目中、但尚未填充已编写的代码。 如何将 SysConfig 链接到此代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:  

    我不确定你的意思是什么"填充已经写的代码".  SysConfig 会根据您在 GUI 中完成的配置生成代码。 您看不到此代码吗?  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我可以看到 SysConfig 生成的代码、它被放入 CCS 工程中名为"SysConfig"的文件夹中。 相同的文件夹也会出现在项目的"Debug"文件夹中。 我在 CCS 中使用 Simulink Coder 生成原始代码。 SysConfig 没有拾取它并将其显示在 SysConfig IDE 中。此外、即使 CCS 中上述两个文件夹中显示了代码、也不用于编译和部署硬件。 只有 Simulink 编码器代码部署到硬件中。 SysConfig 是否能够在 SysConfig IDE 中显示 Simulink 编码器代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:  

    需要在应用代码中调用 SysConfig 生成的代码。  它会生成"Board_init"函数、需要在项目代码中调用该函数。 如果您这样做、它将被构建并部署到硬件上。

    此致

    西达尔特