This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:查找 SDFlash 1.63.00安装程序

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286439/tms320lf2406a-looking-for-sdflash-1-63-00-installer

器件型号:TMS320LF2406A

您好!

我想知道可以从何处下载 SDFlash 1.63.00的安装程序、或者可以支持 LF2406的 XDS510PP PLUS JTAG 仿真器的任何其他版本。   

谢谢你。

此致、

KC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据此应用手册、旧版本的 Code Composer Studio 中以前包含 SDFlash。  https://www.ti.com/lit/pdf/spraaw0 

    最好的办法就是浏览已存档的 CCS 版本、找到适合您的 SDFlash 版本。  该应用手册来自2014年、因此您可能应该检查之前发布的版本。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    要使用 SDFlash、您需要安装支持24x 的 CCS 3.3。 此 CCS 版本需要一个许可证。 您(或您的组织)是否有一个(或过去有一个)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki、我们使用的是2.20.03版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、我会查看、感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spectrum Digital 驱动程序包应随 SDFlash 提供。 您可以尝试为 CCS 2.20.03安装以下组件、然后查看是否存在该组件:

    https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/spectrum/C2000_Drivers_2.20.03/setupCCS2000_v22003.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会努力的、谢谢 Ki