This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关输入热线和输出热线二极管的问题

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287243/tidm-bidir-400-12-questions-about-the-diodes-for-input-hot-lines-and-output-hot-lines

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12

大家好、各团队、

感谢您每次都为我提供支持。

我想知道连接到输入热线和输出热线的二极管。

在视频中、在向转换器输入直流电压之前、介绍了连接到输入热线路和输出热线路的二极管。 我假设它们用于防止电流回流。 是这样吗? 是否有必要使用它们?

另外、我想知道二极管的种类、比如 SBD、它们必要的电气特性、比如额定电压、还有这些二极管示例的信息、比如制造商器件型号。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在视频中,在向转换器输入直流电压之前,介绍了连接到输入热线路和输出热线路的二极管。 我假设它们用于防止电流回流。 是这样吗? 是否有必要使用它们?

    这也是我的假设。 由于该设计具有双向功能、我猜使用了二极管。 二极管可确保硬件不会错误地将电源驱动回直流电源。 我认为这也是一项您应该使用的安全功能。  

    此外、我想知道二极管的类型、例如 SBD、它们的必要电气特性、例如额定电压、以及二极管示例的信息、例如制造商器件型号[/报价]

    我不具备这些信息。 唯一可用的信息是视频中提供的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    感谢您这么多次答复。

    根据您的回答、我将研究和选择这些二极管。

    万分感谢。

    此致、

    Takumi