This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关跳线所需部件信息的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, CONTROLSUITE, TMDSDOCK28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285869/tidm-bidir-400-12-question-about-the-information-of-needed-parts-for-jumpers

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSDOCK28035

大家好、各团队、

感谢您检查并回答我关于 TIDM-BIDIR-400-12的问题。 很抱歉、由于转换器原型设计的交付时间很短、我没有足够的时间查看提供的技术材料。

我想了解一下对 TIDM-BIDIR-400-12进行原型设计所需的跳线。

设计指南的第七页 www.ti.com/.../tiduai7显示了需要连接的跳线。

但是、我假设 BOM 中未包含有关连接这些跳线或使其短路的部件的信息。

因此、我想知道这些信息。 如果它包含在 BOM 中、我希望您能指出相应的器件。 如果它未包含在 BOM 中、我希望您能提供有关器件型号以及设计转换器原型所需的每个器件的数量的信息。

感谢您的全力支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我假定有关连接这些跳线或发生短路的部件的信息未包含在 BOM 中。

    您的假设是正确的。 BOM 中没有此信息。 应该查看设计的原理图。  

    原理图: https://www.ti.com/lit/pdf/tidrhs9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您多次回答我的问题。 我真的很感激。

     

    我访问了原理图的链接。 我稍后想查看其中的详细信息。

     

    此外、我还要提出以下6个其他问题。

     

    1.我想了解有关插座(母头)连接器的具体信息、例如制造商器件型号。 BOM 中显示了跳线的制造商器件型号、换句话说、引脚(公头)接头、例如由 Samtec Inc.生产的 TSW-150-07-L-S。 但是、未显示插座(母)连接器。 我假设使用连接器使跳线短路。

    2.根据材料明细表第7项,TSW-150-07-L-S 适用于参考,例如:C:JPG1, E:J-2-3。 根据转换器的原理图和外观、组件有50个位置、但每个参考只有2个位置。 我认为将引脚接头分成了25个部分后应用了该接头、这25个部分具有2个引脚接头。 是这样吗?

    3.我不明白一些跳线的区别。 例如、根据 BOM、对于 J1、有2种类型:E:J1和 F:J1。 另一方面、根据设计指南的第35页、

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduai7/tiduai7.pdf?ts = 1698716843871&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    按照这一方向写入"为 J1、J2的输入提供390V 直流电源"、但我无法识别 J1是 E:J1还是 F:J1。 因此、我想知道相同基准元件的差异。

    4. E:J1的用途是什么? 这个问题可能与第二个问题有关。

    5.是否可以在日本或日本通过 TI 获取有关此转换器原型设计的支持。

    6.我意识到这个转换器没有售出。 是这样吗? 能否购买类似产品?

    7.我想通过外包在日本建立这款转换器的原型。 我需要向公司提供技术材料、包括 BOM。 您知道其中一些工具可以从网站获得。 但是、当涉及到 BOM 的.pdf 文件时、某些参考资料、例如第7项是不可见的。 然后、我将与公司共享安装 controlSUITE 后生成的 BOM 的.xlsx 文件。 可以吗?

     

    感谢您的全力支持。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我想获取有关插座(母)连接器的具体信息、例如制造商器件型号。 BOM 中显示了跳线的制造商器件型号、换句话说、引脚(公头)接头、例如由 Samtec Inc.生产的 TSW-150-07-L-S。 但是、未显示插座(母)连接器。 我假设使用连接器使跳线短路。

    请参见  C:JPG1 E:J2-3 E:JPG1等上的 Q2。  

    E:J1是一个 JTAG 连接器。 母连接器来自调试探针。

    F:J1是 CAN 连接输出。 插座端取决于您是否/是否计划连接到 CAN 总线。

    J18、J2-9、J1、J11-17等也是1x2 100mil 接头、需要标准的1x2跳线/分流器。

    您还需要有关其他哪些连接器的信息?

    2. 根据 BOM 第7项、TSW-150-07-L-S 适用于基准、例如 C:JPG1、E:J-2-3。 根据转换器的原理图和外观、组件有50个位置、但每个参考只有2个位置。 我认为将引脚接头分成了25个部分后应用了该接头、这25个部分具有2个引脚接头。 是否正确?

    我想你是对的。" C:JPG1 E:J2-3 E:JPG1等所有清楚都是标准的1x2 100 mil 接头、而 TSW-150-07-L-S 是1x50接头。 要进行连接、您需要一个标准的1x2分流器/跳线。 DigiKey 上提供了大量选项。

    https://www.digikey.com/en/products/filter/shunts-jumpers/304?s=N4IgTCBcDaIFYFcC2AHApgJwAQEYAeEAugL5A

    3.我不明白一些跳线的区别。 例如、根据 BOM、对于 J1、有2种类型:E:J1和 F:J1。 另一方面、根据设计指南的第35页、

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduai7/tiduai7.pdf?ts = 1698716843871&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    按照这一方向写入"为 J1、J2的输入提供390V 直流电源"、但我无法识别 J1是 E:J1还是 F:J1。 因此、我想知道相同基准元件的差异。

    [/报价]

    这看起来像是一个拼写错误。 从原理图中可以看出、电源通过端子块 M1和 M2供电。

    终端块在下图中以蓝色显示。

    它们也列在 BOM 上。

    4. E:J1的作用是什么? 此问题可能与问题2有关。

    请参阅上面的 Q1。

    5. 是否可以通过 TI 在日本和日本版本获得对此转换器进行原型设计的支持。

    如果您有指定的现场支持工程师、则答案是肯定的。 否则、我不确定。

    6. 我意识到这个转换器没有售出。 是这样吗? 是否能够购买类似产品?

    它不出售。 我不知道您可以购买的其他类似产品。

    7. 我想在日本通过外包实现这款转换器的原型设计。 我需要向公司提供技术材料、包括 BOM。 您知道其中一些工具可以从网站获得。 但是、当涉及到 BOM 的.pdf 文件时、某些参考资料、例如第7项是不可见的。 然后、我将与公司共享安装 controlSUITE 后生成的 BOM 的.xlsx 文件。 是否可以?

    请下载并安装 controlSUITE。 在这里、您可以找到此项目的源文件、包括 xls 格式的 BOM。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BI_directive_DC_DC_400_12\v1_00_00_00\HWdevPkg\BOM

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您多次回复详细信息和其他信息。

     

    我想根据您的回答解决我面临的问题。

     

    顺便说一下、很抱歉、我还有以下其他问题。

     

    根据用户指南第75页、将写入方向"如果这是首次使用 JTAG 连接对电路板进行测试、请通过运行 xds100v2-FT_Prog_v2.2.2.zip 中的"program_FTDI.bat"文件、对电路板上的 FTDI 芯片进行编程"。

     

    若要通过 JTAG 连接 PC 和 controlCARD、我需要购买什么工具?

     

    当我开始阅读指南时、我假定我必须通过 USB 电缆连接 PC 和 controlCARD、对 FTDI 芯片进行编程、并将程序安装到转换器上的控制卡上。

     

    换句话说、我假定我只需准备 USB 电缆、并且我不用使用任何带有调试探针的工具。 这种承认是错的吗?

     

    如果我必须使用上述工具通过 JTAG 对板上的 FTDI 芯片进行编程、我希望您能告诉我该工具的相关信息、例如制造商和制造商器件型号。

     

    此外、如果您知道通过使用 TMDSDOCK28035在 xds100v2-FT_Prog_v2.2.zip 中运行"program_FTDI.bat"文件对板上的 FTDI 芯片进行编程的方法、我希望您可以告诉我。 首先、是否可以通过 TMDSDOCK28035完成任务? 我已购买 TMDSDOCK28035。

     

    我感谢你继续如此友好地支持我。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    换句话说,我假设我只需准备 USB 电缆,而无需使用任何具有调试探针的工具。 这一识别是否错误?

    首先、controlCARD 将已使用 FTDI 固件进行编程。 您不必对此进行编程。 即使您必须对其进行编程、也可以通过 USB 完成所有操作。 无需其它工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我之前的答案不正确。 JTAG 仿真逻辑实际上位于基板上。 在这种情况下、可能需要对 FTDI 固件进行编程。 前面讲过、可以通过 USB 电缆完成编程、无需其他工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    感谢您这么多次答复。

    得知除 USB 电缆外、无需准备其他工具即可对 controlCARD 进行编程、令我深感欣慰。

    万分感谢。

    此致、

    Takumi